This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G08-Q1:74HC2G08DC-Q100的引脚压降替代产品?

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G08-Q1, TLV9032-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/990683/sn74lvc2g08-q1-pin-drop-replacement-for-74hc2g08dc-q100

器件型号:SN74LVC2G08-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9032-Q1

我 正在其中 一个设计中为我的现有器件74HC2G08DC-Q100 (Nexperia)寻找引脚压降替代产品。 目前、我将其用于以100k 驱动晶体管基极并在3V3电源上运行。  

下面是应用原理图。  

能否使用 SN74LVC2G08-Q1代替74HC2G08DC-Q100 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 HC 和 LVC 系列具有一些不同的特性、但对于此类应用、这并不重要。

    您应该使用实际的比较器、如 TLV9032-Q1。