This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC1G126 VS SN74LVC1G125 (替代器件)

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC1G126, SN74AHC1G125, SN74AUP1G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1161224/sn74lvc1g126-sn74lvc1g126-vs-sn74lvc1g125-alternative-part

器件型号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125SN74AHC1G125SN74AUP1G125

SN74LVC1G125和126两个器件在同一测试参数“传感器状态位测试”上进行测试。  SN74LVC1G126是 SN74LVC1G125的备选 MPN

遗憾的是,对于 MPN126,安全故障位预计为关闭“0”,但实际为打开“1”

根据这两个 MPN 之间的数据表、我们是否可以说这两个组件具有不同的逻辑门和功能?   

我是否知道这两个 MPN125和126逻辑上可以在同一 PCBA 电路中使用?  

我是否可以知道 MPN  SN74LVC1G126在逻辑上可以用作 MPN SN74LVC1G125的替代器件

SN74LVC1G126和 SN74LVC1G125等效规格?  

SN74LVC1G126和 SN74LVC1G125是否具有相同的输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '125和'126之间的唯一差异是/OE 或 OE 输入的极性。 这显示在功能方框图和器件功能模式表中。

    如果您需要 SN74LVC1G125的替代器件、请使用 SN74AHC1G125 (较低驱动强度)或 SN74AUP1G125 (3.3V 或较低、较低驱动强度)。