This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC86:ESD 额定值

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC86, SN74HCS86
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882138/cd74hc86-esd-rating

器件型号:CD74HC86
主题中讨论的其他器件: SN74HCS86

大家好、

我们的客户需要 CD74HC86的 ESD 额定值。 您是否能够向我们提供此信息? 六溴代二苯是可取的做法,但如果也有清洁发展机制,我们也将不胜感激。 提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    我强烈建议考虑新发布的 SN74HCS86、我们已在数据表中列出了其 HBM (4kV)和 CDM (1.5kV)。

    CD74HC86是一种较旧的技术、不会具有如此高的 HBM/CDM 等级。 请告诉我们。