This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HCT244-SP:抗辐射水平

Guru**** 2509345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54HCT244-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874491/sn54hct244-sp-radiation-tolerance-level

器件型号:SN54HCT244-SP

您好!

您的网站显示 SN54HCT244-SP 是一款航天组件。 我看不到组件具有什么 krad 额定值。 请告诉我在哪里可以找到这些信息吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    此器件没有 RHA。您可以转到产品文件夹的"立即订购"部分查看 OPN。 您将看到该器件具有2个器件型号:

    5962-8513001VRA 和5962-8513001VSA

    请参阅以下有关器件型号的常见问题解答:

    e2e.ti.com/.../3056.3872.DLA-Standard-Microcircuit-Drawings-_2800_SMD_2900_-and-JAN-Part-Numbers-FAQ.pdf

    5962指联邦库存指示符、-表示无 RHA、85130是绘图指示符、01是器件类型、V 是常见问题解答中定义的器件类别、最后两个字母 SA 或 RA 指封装类型。

    您还可以查看这些幻灯片、了解 HiRel 器件的工艺流程和命名规则。

    谢谢!

    卡兰