This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:X2SON 封装的尺寸检查

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/879447/sn74lvc1g08-footprint-size-check-of-x2son-package

器件型号:SN74LVC1G08

您好的团队,

我的客户正在使用 SN74LVC1G08作为解决方案,并对封装尺寸 X2SON 封装有疑问。  

根据 d/s 封装图(图1)和阻焊层(图2),图1显示了2个引脚之间的间距约为0.26mm (距离4),但图2显示了2个引脚之间的距离(黄色标记)约为0.36mm (0.78mm-0.42mm),这方面是否有任何拼写错误,或者是否有任何错误理解?

 2.图1所示的封装尺寸为0.8mm *0.8mm,图2 (引脚 A、B、VCC、Y)在封装尺寸之外有阻焊层(红色圆圈),目的是为了便于在焊接时找到 IC

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    第二张图片是焊盘图案(PCB 上的迹线将连接到什么)、而第一张图片是实际封装。 这就是存在这些差异的原因。

    提供了示例焊盘图案以实现最佳信号和物理完整性。 没有拼写错误。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的反馈,因此客户应该参考 图1中的实际封装尺寸,这是正确的吗?

    供参考,d/s 中还有焊锡膏示例图,客户也可以参考此图以了解布局尺寸,是否正确?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、第一幅图将为您提供器件上引脚的实际形状。

    PCB 布局上应使用第二个图、以便在焊盘上留出足够的焊料来实现正确连接。 这就是它稍微大一点的原因。

    谢谢!

    卡兰