This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:我们正在寻找替代 PI4ULS5V106的解决方案。

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/869325/lsf0108-we-are-looking-for-solutions-to-replace-pi4uls5v106

器件型号:LSF0108

大家好、

我们正在寻找 替代  PI4ULS5V106的解决方案。

关键 要求:

电压 范围:1.05V - 3.3V

通道:6个双向通道 、 无 DIR 引脚。

频率>50MHz

小型 封装

请随时分享 您的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    LSF0108将是针对所示要求的最佳建议。 它不是 P2P 解决方案、因为 LSF0108是8位解决方案、而 Pi4UL 是6位解决方案、但两者的架构和功能是相同的。 为了实现50MHz、建议使用强上拉电阻器和低容性负载。