This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:封装问题:WQFN 封装的两张机械制图?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891462/txs02612-packaging-question-two-mechanical-drawings-for-wqfn

器件型号:TXS02612

您好!

从您的数据表中:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs02612.pdf

PG 21和22都有不同的机械制图。  24-QFN 应该使用哪一个?

谢谢!

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    TI 使用的所有封装均可在以下网站中找到:

    http://www.ti.com/support-packaging/packaging-tools/find-packages.html

    您要查找的封装位于四方扁平无引线封装(QFN)部分下。 从这里、您将能够找到 RTW 封装图。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的问题似乎是第21页的答案。  为什么在第22页上有另一个(不同的) RTW 绘图?!  请参见下面的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    因此、蓝色封装图实际上是封装图的最新版本、我已经提交了此文档以进行修复。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Chad!