This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:Cext 限制

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887351/sn74lvc1g123-cext-limitation

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、  

我的客户考虑使用 SN74LVC1G123并提供了如下问题。

  1. 他希望 使用大于10uF 的 Cext 生成1sec、3sec、10sec 脉冲。
    但是、图3~5仅显示高达1uF 的电容。
    使用10uF 或更高的大电容器是否存在任何问题?
  2. 一些单稳态多谐振荡器的应用手册介绍了应添加与 Rext 并联的二极管、以便在 Vcc 变为0V 时将电流放电至 Vcc。  SN74LVC1G123是否需要此类保护?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    如果关断速率较快、则需要使用二极管。 通常情况并非如此、因此它并不重要。 我看不到他们尝试使用较大电容器获得10秒脉冲的任何问题。 我也看到更大的脉冲也是如此。