This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245-Q1:

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900901/sn74avc8t245-q1

器件型号:SN74AVC8T245-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245-Q1
您好! 
如果 VCCA 首先斜升、该电源是否会流过 VCCB 和端口 B3? 另一方面、如果 VCCB 首先斜升、并且 B 端口上有上拉电阻、那么该电源是否会经过 VCCA?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个端口都有上拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表写入:

    输出使能(OE)输入电路被设计成由 VCCA 供电;当 OE 输入为高电平时、所有输出被置于高阻抗状态。 为了确保输出在加电或断电期间处于高阻抗状态、OE 输入引脚必须通过上拉电阻器连接到 VCCA、并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定之前不得启用。 到 VCCA 的上拉电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力决定。

    有一点混淆、因此我要与您确认、如果我不需要高 Z 状态、OE 可以拉至 GND、对吧? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我建议在此处使用 SN74AXC8T245-Q1。 它将具有更强大的电源定序。 该器件可保持启用状态、不会出现任何问题。 此外、在 VCCB 之前升高 VCCA 并不意味着电压将出现在 B 端口 I/O 上。