This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC574:IBIS 模型

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896846/sn54ac574-ibis-model

器件型号:SN54AC574
主题中讨论的其他器件:SN74AC574

团队好、我们想确认此器件的 IBIS 模型是否可用?

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们可以为此器件提供 SPICE 模型、创建该模型需要2周时间。 我将在创建该线程时将其发布回该线程。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请参阅以下 SN74AC574的 PSpice 模型:

    e2e.ti.com/.../SN74AC574.cir

    e2e.ti.com/.../SN74AC574.TSC

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好、感谢您的回答。

    检查它是否是 PSpice 模型后、我们是否有用于此的 IBIS 模型?

    谢谢、

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    遗憾的是、我们不支持为 AC 系列等较旧系列创建 IBIS 模型。

    很抱歉给您带来不便、

    乍得克罗斯比