请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN54LS123 你(们)好 我有一个包含 SN54LS123 IC 的电路。 我想知道输出脉冲宽度、但无法算出 K 的值
公式为 PW = K * R * C
但是、图中给出了不同电容器的 K 值。 我想知道 R = 75k 和 C = 0.022uF 时 K 的确切值。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.