This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T14:数据表中的图2

Guru**** 2514505 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08, SN74AUP1T14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897947/sn74aup1t14-figure2-in-datasheet

器件型号:SN74AUP1T14
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G08

大家好、

有一个问题让我感到困惑。 在图2中、输入和输出波形具有相同的极性。

但我看到数据表、Y=A (bar)。 有什么我不明白的吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    该图旨在显示 AUP 系列器件的信号完整性。 该图来自与门 SN74AUP1G08、但 SN74AUP1T14应具有相似的信号属性(尽管它是反相缓冲器)、因为它们来自同一系列。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克罗斯比、

    明白了,谢谢。

    罗伊