请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN54LS266 主题中讨论的其他器件:14-24-logic-EVM
大家好、
你好。
但是、我们的客户希望使用 SNJ54LS266W、因为他们的交货周期很长、所以他们正在寻找替代产品。 SNJ54LS266W 似乎是 CFP 封装中唯一的 XNOR 器件。 因此、他们可以选择 使用 SN54LS266J 和 SNJ54LS266J。 这些器件采用 CDIP 封装、根据数据表、CDIP 和 CFP 封装中的器件似乎具有相同的引脚排列。
是否有插座或 分线板可用于将 CDIP 封装器件安装到 CFP 封装中?
此致、
卡洛