请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC24T245 您好!
我需要将最大频率为24MHz 的逻辑信号(总共16个信号)从1.8V 转换为3.3V。
此外、PCB 上的空间非常小。
请记住,BGA 解决方案无疑是最紧凑的解决方案,我不想花太多钱给译员.... 我已确定:
SN74AVC24T245 (例如 SN74AVC24T245ZRGR)。
不幸的是,16ch 给了我生命中的最后一个... 我选择了24通道。
我要问的是:
1.为了支持我选择您想引导我的最佳组件,您是否有其他任何东西可以在这些频率下正常工作、合理的成本和有限的尺寸?
2.为了帮助我了解应用是否指示了 SN74AVC24T245ZRGR、因为遗憾的是、在 DS 中、我没有找到 TW 参数(或等效的 Tsu 和 Th)来验证是否支持最大频率。 在测试中,有一个10MHz 的测试信号.... 但我不想冒带宽不足的风险。
非常感谢、
Antonio