请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17您好!
我正在寻找一 个 single-bit 施密特触发输入器件。
逆变器或缓冲器将起作用
输入信号是一个高达2MHz 的开漏脉冲、具有一个高达5伏的220 Ω 上拉电阻器
所需的输出是干净的3.3伏 脉冲、用于驱动 FPGA 的输入。
多年前、我使用了74hc14加上 sn74cbt3384、但我想更新为单芯片单通道解决方案。
谢谢、
韦恩