请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC2T245 您好!
没有可用于控制 SN74AVC2T245 OE 引脚的 IO。 因此、我想知道是否可以将 OE 引脚直接接地。 是否有风险? A 端口为1.8V、B 端口为3.3V。
此致、
杨波
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
没有可用于控制 SN74AVC2T245 OE 引脚的 IO。 因此、我想知道是否可以将 OE 引脚直接接地。 是否有风险? A 端口为1.8V、B 端口为3.3V。
此致、
杨波