This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS245A:绝对最大额定值

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967104/sn74als245a-absolute-maximum-ratings

器件型号:SN74ALS245A

大家好、


我对 SN74ALS245A 有疑问。

绝对最大额定值的最小输入电压是多少?
仅描述了最大值。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    避免激活负钳位二极管的最小输入电压为-0.5V。  只要流经钳位二极管的电流受到限制、就可以超过该值。  您可以在应用报告"数字集成电路的输入和输出特性"中看到预期电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys-San

    感谢您的回答。

    此致、
    石田山