This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC75:透明锁存器是缓冲器/逆变器的理想选择?

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC75, SN74LVC1G17, SN74LVC1G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959948/cd74hc75-transparent-latch-is-right-choice-for-buffer-inverter

器件型号:CD74HC75
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17SN74LVC1G14

大家好、团队、

我正在寻找可同时从单个输入输出3.3V 反相和非反相信号的逻辑 IC。

我认为 CD74HC75等透明锁存器可以在我的用例中在透明模式下使用。

但我不相信这是正确的选择。

TI 是否为我的用例提供了更好的逻辑 IC?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    没有一个单芯片解决方案可提供2个独立输出、同时输出同一信号的反相和非反相版本。

    最好的选择是使用 SN74LVC1G14和 SN74LVC1G17、并将两个输入连接到两个器件。

    最棒的

    Michael