This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14-Q1:需要来自低温和高温等级的(VIH VIL VOH VO)容差信息

Guru**** 1112110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957473/sn74lvc2g14-q1-need-the-vih-vil-voh-vo-tolerance-information-from-low-and-high-temperature-rating

器件型号:SN74LVC2G14-Q1

您好、专家、

工程师要求 从低温和高温额定值获取(VIH VIL VOH VO)容差信息。

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-922-078-972

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    您能否详细说明您正在寻找的内容? 您似乎在询问数据表中已经提供了哪些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    客户正在将此部件用于汽车申请人。

    数据表中列出的典型值是 TA = 25°C 时的典型值。因此、工程师需要了解这些参数、以实现较低和较高的温度。   

    此致、

    黎家祥

      

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    您是否查看了正确的数据表? 下面是我看到的内容:

    仅 CI 列出了典型值。