This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:频率限制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14, CD74HC14, SN74LVC1G34, SN74HCS14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957457/sn74hc14-frequency-limitations

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件: CD74HC14SN74LVC1G34SN74HCS14

大家好、

 SN74HC14是否在40MHz 下工作? 我们的客户打算在 40MHz 频率下将800mV 输入驱动至 TTL 电平。 我们希望确认、因为我们看到 了一篇较旧的文章、指出该器件在 5V 时的额定电压仅为30MHz。 请参考以下链接: e2e.ti.com/.../347067

如果 SN74HC14不起作用、 在这种情况下是否可以使用 CD74HC14?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "800mV"是什么意思? 这听起来不像是逻辑电压。

    如果您有逻辑电平输入信号、则 SN74LVC1G34会更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jejomar、

    我建议您使用较新的 SN74HCS14、该器件应该能够毫无问题地达到该频率。