This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH162245:冷备用/电压容差

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956287/sn54lvth162245-cold-sparing-voltage-tolerance

器件型号:SN54LVTH162245

我对 TI 的54LVTH162244和54LVTH162245器件有一个查询、其中两点在数据表中未明确提及:

1) 1)这些部件的数据(A、B 总线)和控制(ENn、DIR)线路是否具有冷备用功能?

2) 2)这些器件的控制(ENn、DIR)线路在由3.3V 电源供电时是否能够耐受5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个信号都有一个引脚。 如果出现故障、则需要更换整个芯片。 "冷备用"到底意味着什么?

    2.建议的工作条件允许输入电压高达5.5V。 另请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复 Clemens Ladisch 先生。

    1)冷备用是指器件在断电时不加载施加到其上的信号的输入属性

    2) 2)常见问题解答通常解决了器件输入端的更高电压问题。

    具体而言、54LVTH162244 / 245器件旨在承受更高的电压。

    虽然数据表明确确认了数据线的这一点、但它并未对控制线进行特定的寻址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在绝对最大额定值和建议运行条件表中、VI 和 VO 规格中的"输入"和"输出"是指任何输入或输出引脚。

    所有(数据和控制)输入和输出在断电时都具有高阻抗。 (这是 Ioff 功能。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。

    对于54LVTH162244和54LVTH162245器件、为什么未指定 II (HOLD)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     54LVTH162244和54LVTH162245器件的 IOFF 也未指定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为实际值与 SN74没有任何不同的原因、但我猜测试要求不同。