This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:允许5V 输入和3.3V Vcc?

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954988/sn74lvc1g17-5v-input-with-3-3v-vcc-allowed

器件型号:SN74LVC1G17

我有一个紧急问题。  我们将使用您的微型逻辑 SN74LVC1G17施密特触发缓冲器、并将 VCC 连接到3.3V。  我们遇到了客户将输入驱动至5V 的情况,我们对此感到关注。  当我们查看数据表时、输入看起来可以承受最大6.5V 的电压、但我想确保如果 VCC 仅为3.3V、这仍然是正确的。  这很紧迫、因为我们在客户现场有一个原型、并且准备订购更多电路板、并且需要了解我们是否需要进行更改。