This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:最大数据速率?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74LVC8T245, SN74AUC244, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/952874/sn74avc8t245-max-data-rates

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245SN74AUC244SN74AXC8T245

团队、

我们在新设计中使用器件型号 SN74AVC8T245和 SN74LVC8T245、以便在以下情况下执行电压转换。

情况1:+1.8V 输入至3.3V 输出  

情况2:+3.3V 输入至1.8V 输出

 

对于每种情况:

您可以通过 SN74AVC8T245转换器驱动信号的最大数据速率(最坏情况)是多少?

您可以通过 SN74LVC8T245转换器驱动信号的最大数据速率(最坏情况)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的实际问题没有确切答案、但更快的器 件是用于单向降压转换的 SN74AXC8T245或 SN74AUC244。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    正如 Clemens 所提到的、没有确切的答案、主要是因为我们没有对最大数据速率进行规格说明。 但是、正如他提到的、如果需要快速速度、那么您可以使用他的建议。 否则、在该配置中、AVC 器件可能只能执行~320Mbps、LVC 器件可能只能执行~ 200Mbps。