This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:允许的功率耗散/SN74AHC1G08/14/32

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/946985/sn74ahc1g08-allowable-power-dissipation-sn74ahc1g08-14-32

器件型号:SN74AHC1G08

大家好、

您能否检查以下3个器件的允许功率耗散?

・SN74AHC1G08DCKR

・SN74AHC1G14DCKR

・SN74AHC1G32DCKR

感谢您的支持!

此致、Yuta Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (Tjmax−TAmax)/ RθJA =(150°C −125°C)/ 252°C/W = 99mW

    (或门为87mW)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishi-San、您好!

    Clemens 的计算是正确的、但我想提一下、他只考虑最坏的情况(通常是最佳做法)。

    如果您的最高环境工作温度低于125C、则可以改用该值、最终为最大功耗留出更多裕度。