This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:关于布局指南

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/946009/lsf0108-q1-about-layout-guidelines

器件型号:LSF0108-Q1

您好、TI 团队

我的客户正在考虑使用此 IC。

对数据表的 P.15有以下评论。

将 LSF 靠近高压侧放置。

原因是什么?

它们使用两个板、一个用于 MCU (5V)、一个用于蓝牙(3.3V)。

由于无线电波等原因、它无法安装在同一电路板上

是否最好将此 IC 安装在 MCU 板侧?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充资料。

    我的客户使用的信号是 UART (200kbps-500kbps)

    布线距离约为30cm。

    如果可能、我想将 IC 放在蓝牙侧的电路板上(3.3V)。

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见 LSF0108:放置

    3.3V 长迹线与5V 长迹线之间的差异并不大。 如果您有理由将其放置在其他地方、请将其放置在其他地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San

    感谢您的快速响应。

    我将回答我的客户。

     

    此致、

    高志林