This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:参数容差

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/940507/txs0108e-parameter-tolerence

器件型号:TXS0108E

大家好、我们对数据表上的一些参数确实有一些疑问和澄清。

1) 我们是否对逻辑高电平和低电平的 RpuA/Rpub 值有容差?

2) 转换器通道电容值的容差范围?


3) 每个 I/O FET/快照级的单次加速器导通时间容差?

4) 数据表的第9.3.3节、电容负载值。


5) 该器件可以承受多少个一次性再触发器?  

提前感谢您的意见。

此致、  

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们的翻译专家应在24小时内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    以下是我的反馈:

    1) 1)请参阅此常见问题解答: 

    2) 2)我们所拥有的只是数据表中的 CIO 规格、其值为 25 C 并且超过推荐的 Ta。

    3) 3)一次性可在10ns 至30ns 范围内打开。

    4) 4)我们建议<= 70pF。

    5) 5)没有此数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    Mark Philip Felipe 向我提供了这一讨论,以便对第5点采取后续行动。) 有关 TXS108单次触发行为的说明。  您能否告知与镜头重新触发相关的行为?

    一次性重新触发会导致器件损坏、"最佳猜测"是什么?  如果第一次未达到 VIL/VOH 或 VIH/VOH、或"可能有时"、在给定的时间间隔内一次性重新触发是否可靠、以及重新触发序列的估计时序是多少?  (或者、这实际上是"未知状态"、部件的行为充其量是随机的?)

    谢谢、此致、

    标记

    Mark Ross |高级电子设计工程师

    PerkinElmer |为您带来更好的体验                                                                   

    mark.ross@perkinelmer.com

    电话 :+1 203.402.5228  |  传真 :+1 203.402.1881      

    710 Bridgeport Avenue, Shelton, CT 06484-4794 USA

    www.perkinelmer.com

    在 FacebookTwitter 上关注我们

    请在打印此电子邮件之前考虑环境

    此电子邮件和任何附件是 PerkinElmer、Inc.的机密和专有信息  如果您不是此邮件的预期收件人,请通过回复此电子邮件或向发件人发送邮件来通知发件人,并销毁此邮件和任何附件。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单次触发仅在检测到上升沿的开始时触发。 如果电容负载过高、一次性电压将超时、电压上升速度将会更慢。 只有在线路上有振铃时、才会得到触发序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的回复-这澄清了数据表中有关重触发的术语...数据表中有关"重触发"的术语本质上与一次性触发的意图相矛盾。

    此致、

    标记

    Mark Ross |高级电子设计工程师

    PerkinElmer |为您带来更好的体验                                                                   

    mark.ross@perkinelmer.com

    电话 :+1 203.402.5228  |  传真 :+1 203.402.1881      

    710 Bridgeport Avenue, Shelton, CT 06484-4794 USA

    www.perkinelmer.com

    在 FacebookTwitter 上关注我们

    请在打印此电子邮件之前考虑环境

    此电子邮件和任何附件是 PerkinElmer、Inc.的机密和专有信息  如果您不是此邮件的预期收件人,请通过回复此电子邮件或向发件人发送邮件来通知发件人,并销毁此邮件和任何附件。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复-这澄清了数据表中有关重触发的术语...数据表中有关"重触发"的术语本质上与一次性触发的意图相矛盾。

    此外、我认为上拉电阻会变化-35%/+50%、还是会变化-3.5k 至+5k、这是正确的吗?  TXS108 (我正在使用它)的 RpuA/Rpub 值为40k (输出低电平)和4K (输出高电平)、而不是像 TXS102那样为10k、这是 Mark Philip Felipe 所指出的、但并未澄清 TXS108上使用的40k/4K 上拉电阻、 这不同于 TXS102上使用的10k 上拉电阻器等

    此致、

    标记

    Mark Ross |高级电子设计工程师

    PerkinElmer |为您带来更好的体验                                                                   

    mark.ross@perkinelmer.com

    电话 :+1 203.402.5228  |  传真 :+1 203.402.1881      

    710 Bridgeport Avenue, Shelton, CT 06484-4794 USA

    www.perkinelmer.com

    在 FacebookTwitter 上关注我们

    请在打印此电子邮件之前考虑环境

    此电子邮件和任何附件是 PerkinElmer、Inc.的机密和专有信息  如果您不是此邮件的预期收件人,请通过回复此电子邮件或向发件人发送邮件来通知发件人,并销毁此邮件和任何附件。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我只是想就你的签名发表评论--  

    [引用用户="Mark Ross2">此电子邮件和任何附件均为 PerkinElmer、Inc.的机密信息和专有信息  如果您不是此邮件的预期收件人,请通过回复此电子邮件或向发件人发送邮件来通知发件人,并销毁此邮件和任何附件。  谢谢。[/引述]

    您应该知道、这是一个公共论坛、即可以通过 Google 和其他引擎进行搜索。 任何人都可以访问此处发布的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    是的、您也可以对 TXS0108中的上拉电阻器使用~40%的容差。