This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:SN74LV1T126具有高抖动且上升时间较慢

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126, SN74AUC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/941563/sn74lv1t126-sn74lv1t126-have-high-jitter-and-rise-time-is-slow

器件型号:SN74LV1T126
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G126

大家好、团队成员

我们的客户使用我们的 SN74LV1T126作为振荡器缓冲器、他们使用2个 SN74LV1T126、一个用于3.3V、另一个用于1.8V。

3.3V 器件没有问题、但1.8V 器件具有更大的抖动和较慢的上升时间。

振荡器频率为24.576M。

我不确定它是否与我们器件的带宽相关。 您能帮您检查并提供一些建议吗? 或者、我们是否还有其他任何 P/N 可以替代 SN74LV1T126?

请检查附加文件以了解更多详细信息、谢谢。

e2e.ti.com/.../24.576MHz-Oscillator-test.pptx

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AUC1G126在1.8V 电压下更快、更强(但在输出端不支持3.3V 电压)。