This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:I/O 驱动器要求较低的替代产品

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/940532/txb0304-alternative-with-lower-i-o-driver-requirement

器件型号:TXB0304

大家好、

你好。

我们的客户正在 其设计中使用 TXB0304、  但后来发现电平转换器一侧的驱动器无法驱动触发 TXB0304所需的3mA。  

是否有另一个驱动器要求较低的器件至少小于1mA、最好是具有相同尺寸的器件?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    不、没有任何引脚对引脚兼容的方法可以实现这一目的。

    低强度驱动器的最佳解决方案是使用方向控制转换器、而不是自动双向转换器。  您是否有关于所需电压和速度的详细信息?

    这两个器件的物理位置是否彼此靠近(在同一电路板上)或是否涉及连接器/传输线?