This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:该温度范围内的最小脉冲持续时间是多少?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/936808/sn74lvc1g123-what-is-the-minimum-pulse-duration-over-that-temp-range

器件型号:SN74LVC1G123

其数据表(下表)显示、在 Vcc=1.8V 时、使用10kOhm 电阻器和0.1uF 电容器时、在-40~+85C 温度范围内、脉宽通常为1ms、最大为1.1ms。

我现在的问题是:该温度范围内的最小脉冲持续时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来三个最小值最终出现在错误列中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、典型值实际上是最小值吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    我不太确定情况是这样的、但让我进行一些挖掘、看看我可以在这里找到什么。 我将在24小时内回来提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    在这种情况下、使用0.9ms 作为最小值是安全的、其典型值为1ms、如数据表中所示。 我已将此数据表标记为将来可以使用、我们可能会修改该表以消除它带来的混淆。