This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595A:当 VCC = 0V 时、输出上拉至3V3

Guru**** 2507835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/917342/sn74lv595a-output-pulled-up-to-3v3-while-vcc-0v

器件型号:SN74LV595A

尊敬的逻辑团队:

我的客户在输出端使用带有上拉电阻器的 LV595A、以使输出始终保持已知状态(避免高阻态)。 如果在输出上拉时 VCC = 0V、我是否会通过推挽输出的高侧 FET 产生潜在的反向泄漏? 如果是、FET 可以处理多少电流?

与此相关的是、何时需要高阻态输出? 根据我的理解、仅在 OE 被拉高时。  

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值表中所示、在高阻抗状态(仅当 OE 为高电平时)或在断电状态下允许高于 VCC 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我猜我们将看到从输出返回到高侧的反向电流、对吧?

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电流被指定为 IOZ 和 Ioff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IOZ 在 VCC = 5.5V 时指定、IOFF 是我要查找的值。 谢谢你。  

    为了验证、该器件可支持高达5uA 的反向电流。 如果不建议这么做、对吧?  

    回到 Hi-Z、我不应该在高 OE 之外的任何其他情形中期望这种状态-正确吗?

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "支持"是错误的词。 这不是 µA 要求、而是电气特性:当您施加高达5.5V 的电压时、泄漏电流将小于5 μ A。 (这是最极端温度下的最坏情况值;预期为 nA。)

    低泄漏电流意味着引脚具有高阻抗。