This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:电平转换器原理图回顾

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, SN74AXC4T245, SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/915901/lsf0204-level-shifter-schematic-review

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245SN74AXC4T774
您好!
原理图包含 TI 器件和非 TI 器件、请查看此电子邮件。 请仅查看 TI 器件。
TI 组件:
2个电平转换器
 
请验证并评论与上述组件的连接。

我应该发送什么格式进行布局审阅?
谢谢

LSF0204

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该注释显示"all the pullups removed"。 LSF 的输出通常需要上拉电阻、您需要正确调整上拉电阻的大小、以便在速度和功耗之间实现平衡。

    对于单向信号、SN74AXC4T774或 SN74AXC4T245等方向控制电平转换器将变得更简单、更可靠。

    对于布局审阅、图像应该足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您推荐的器件。  SN74AXC4T774 或 SN74AXC4T245 具有低电平有效使能引脚。 低电平有效使能引脚不适合我们的应用。

    如果与电平转换器连接的模块已经有内部上拉电阻、该怎么办?  

    这些内部上拉电阻是否有助于避免额外的上拉电阻?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图显示了直接连接到 Vref_A 的 LSF0204 EN 引脚 将 OE 连接至 GND 具有完全相同的效果。

    如果内部上拉电阻足够小、可以达到所需速度、则可以使用内部上拉电阻器。