主题中讨论的其他器件:SN74LV4046A、 SN74LV393A
我正试图绕过前面提到的集成电路的使用。 我知道 PLL 通常是如何工作的、但由于该 IC 的数据表是我唯一掌握的信息来源、因此我对如何将其集成到我的电路中有点迷失。
我需要 PLL 生成比输入频率高256倍的频率,这是一个大约80kHz 的干净50%方波-所以,输出频率为~20.5MHz。 使用计数器 IC 来处理频率分频。 一般来说、我了解 PLL、必须将输入信号(80kHz)施加到 φA1 μ s、分频器的输出反馈到 φB μ s、分频器的输入是我的输出频率(在20.5MHz 时)、当 PLL 锁定时。 在本例中、φB μ A 的输入频率也为80kHz。
但是、这个数字 PLL 有更多的引脚、这些引脚必须是某种类型的滤波器和一个可控振荡器、这在我看来是不明显的。 这会将 MFC 输入和 I/D 输入/输出、模数控制等保留在哪里? 对于我的使用方案、我们在这些输入和输出上讨论了哪些频率? 数据表中似乎有数学作为该问题的答案、但我肯定不是数学类型的人、因此某种使用说明甚至示意图示例都非常有用。 它是否需要比分频器更多的外部组件?
谢谢!
Thomas