This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:LVTTL 到 TTL 电平转换器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A, SN74LVC8T245, SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911745/sn74lvcc3245a-lvttl-to-ttl-level-shifter

器件型号:SN74LVCC3245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245SN74AHCT541

大家好、

我的客户正在寻找 LVTTL 到 TTL 电平转换器(最好大于4位)。

目前、我将推广 SN74LVCC3245A。

您是否可以为 LVTTL 到 TTL 电平转换推荐任何后续器件或其他推荐器件?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVTTL 和 TTL 的高电平输出电压相同(3.3V)。

    如果您的客户实际上希望转换到5V CMOS 电压电平、则可以使用任何 LVC 电平转换 器(SN74LVC8T245的特性比 SN74LVCC3245A 略好)。 借助3.3V 输入信号、还可以使用任何 具有 TTL 兼容输入的缓冲器、例如 SN74AHCT541。 (LVC 具有比 AHC 更高的驱动强度、并且速度稍快一些、但如果您不需要、则使用 AHC 可以降低 EMI 噪声。)