请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/910937/sn74lvc125a-output-when-vcc-0v
器件型号:SN74LVC125A您好!
在客户系统上、输入信号在 Vcc=0V 期间切换。
这种情况是否可以接受?
当输入在 Vcc=0V 期间以0V 和3.3V 进行切换时、输出是否保持在0V?
此致、Katsu