This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:没有对器件有害的 VCCA/VCCB?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908590/txb0104-q1-no-vcca-vccb-harmful-for-the-device

器件型号:TXB0104-Q1

如果在器件上电之前开始通过 TXB0104-Q1的 SPI 通信、会发生什么情况? 是否会对器件有害? (VCCA 和 VCCB 将未上电…)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的运行条件和绝对最大额定值允许在断电状态下向 I/O 施加任何电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bob、

    当器件在任一电源上有0V 电压时、此器件具有 Ioff、可保持禁用 I/O。 绝对最大值表提供了可安全应用于处于禁用状态的 I/O 的电压电平。