This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:这两种封装 TXB0108YZPR 和 YZPR2之间有何区别?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903216/txb0108-what-are-the-difference-between-these-two-packages-txb0108yzpr-and-yzpr2

器件型号:TXB0108

您好!

这些 YZPR 和 YZPR2封装有何差异?

此致、

VC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VC、

    数据表第19页指出、这些封装的不同之处在于封装的引脚1象限方向。

    大多数情况下、当存在 xyz 和 xyz2封装时、它的象限方向差异。