This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:时序要求定义查询

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902052/sn74hc164-query-on-definition-of-timing-requirement

器件型号:SN74HC164

你(们)好

 我对 SN74HC164有一些问题、我计划将其替换为半模器件。

查看数据表、时序图中缺少时序要求 TT。 TT 的定义是什么?

2.未定义 Vcc=3.3V 时的开关特性。 我们是否应参考 Vcc=2.0V 或 Vcc=4.5V 规格?

此致、

Leo