This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:直流偏置

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924541/txs0108e-dc-bias

器件型号:TXS0108E

您好,

我们使用 TXS0108EPWR 部件将电压从3.3V 转换为1.8V。 我们将 JTAG 引脚连接到转换器。 JTAG 连接器配置为3.3V。TMS、TCK 和 TDO 线路连接到 FPGA 和电压转换器。 JTAG 连接以菊花链形式连接在两个 FPGA 之间。

出于某种原因、我们在发送信号时看到 JTAG TMS 引脚直流偏置为~ 2.1V。 信号未被拉至低电平。 另一方面、TCK 信号被正确转换、没有任何问题。 原理图中没有任何上拉或下拉。 下面是原理图。

如果我们缺少任何内容、请告知我们。

以下是示波器屏幕截图:

何时应用信号以及何时未应用信号。

默认情况下、该线路被拉至3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想两个器件同时拉高和拉低。

    电流流向哪个方向、即 TXS 上的压降是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。

    电流从3.3V 流向1.8V  

    我不确定您所指的压降。

    我还想提一下、TCK 信号已从3.3V 正确转换为1.8V、并且以6MHz 的频率运行。 我们无法理解为什么在一个信号上发生这种情况。 如果器件出现故障或 JTAG 电缆的驱动强度不够好、我本来不会期望 TCK 正确转换。

    谢谢、

     Ramu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指开关上的压降、例如 A5和 B5引脚之间的电压。 (当开关闭合时、连接的行为类似于电阻器、电阻值约为250 Ω)。

    请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H、

    我们一定会这样做。

    下面随附了原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此原理图未显示连接到 TMS 信号的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 侧的 JTAG_TMS 信号将传输到 FPGA 和转换器、如下所示、 而转换器的1.8V 侧将传输到另一个 FPGA。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    U102上的引脚15、13和12是否悬空?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    是的、它们保持浮动。 未连接到任何设备。

    这是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramu、

    感谢您提供原理图和详细信息。 这看起来是一个非常直接的连接。 我的当前期望与 Clemens 类似、可能是两个器件同时行驶。 您是否能够在他请求的开关上执行测量? 该数据点将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我们一定会尝试该实验并更新您的最新信息。 JTAG_TMS 是一个输入引脚。 我不确定两个器件为什么会同时驱动它。 我们使用来自 Xilinx 的标准 JTAG 电缆来启动边界扫描。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们的电路板上有四个转换器、对于每个转换器、我们都注意到 A1和 B1引脚(引脚1和引脚19)存在问题。

    当我们移除 A1和 B1引脚上的连接并将其连接到我们在本例中未使用的其他引脚 B8和 A8时、我们看到它工作正常。 因此、通过该实验、我们可以得出结论、FPGA 不是驱动引脚 A1和 B1。 我们认为这与转换器 TXS0108E 有关。

    我们需要了解 A1和 B1引脚与所有其他引脚的区别是什么。 这两个引脚在内部的连接方式不同。 令我们惊讶的是、我们使用的4个转换器都出现了这种情况。  

    谢谢、

     Ramu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramu、

    数据通道没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、正如您在上面看到的、原理图非常直观、因此我们无法理解导致此问题的原因。

    有什么想法吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramu、

    您是否能够进行任何电流测量? 除了内部10千欧电阻器(这应该很容易被过驱动)外、还有一些东西会将线路上拉至高电平。 如果是这种情况、我会看到流经 TXS 器件的高电流。 测量 A 侧和 B 侧会显示显著的电压漂移。 这是我唯一能想到的简单连接(即使是器件损坏导致了这种情况、我也会看到一些高电流。