This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:请提供替代器件型号

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AXC8T245, TXB0108, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924210/txs0108e-please-provide-the-alternate-part-no

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245TXB0108SN74AXC4T774

请提供没有方向控制的替代器件号、  

以及从3V3转换到1.8V 所需的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供不带方向控制的双向部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我不确定我是否理解这个问题、您需要一个不带方向控制的双向替代器件型号?

    TXS0108E 是自动双向的并且没有方向控制。

    对于8位转换为3.3V 至1.8V 的情况、我们还提供了 SN74AXC8T245器件。 您只需将方向控制信号连接到任何有意义的信号即可满足您的方向需求。

    否则、还有一个 TXB0108、这是另一个可满足您需求的自动双向器件。

    这些基本上是8位转换的最佳可用选项。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    我需要具有3.3V 至1.8V 转换的自动定向、  TXB0108 将在仅 VCCA<VCCB 时工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0108E 和 TXB0108将在 VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V 时工作

    但它们对支持的信号类型有不同的限制。 您使用的是什么总线? SPITM I²C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 接口和来自控制器的 GPIO (PRG_PRU)信号都需要此功能。

    因为来自控制器的信号为3V3、需要转换为1v8  

    现在、我计划提供 VCCA 1.8和 VCCB 3V3、我将把我的控制器信号直接提供给 VCCB 侧。 我希望它能在这种情况下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harish、

    SN74AXC4T774可能非常适合这种情况。 我建议查看此器件、因为它将让您独立控制每个通道方向。 如果您觉得更合适、TXB0108也可以在这里工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是、如果我们需要对同时具有 TX 和 Rx 信号并通过相同电平转换器的接口进行电平转换、应该是自动定向的、对吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 只有在两个方向上都可以使用一条单通道线路、并且没有单独的方向控制信号可用时、才需要自动双向转换器。

    如果每个单通道仅沿一个方向运行(但不同的通道可以沿不同的方向运行)、则可以使用 SN74AXC4T774。