This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT244A-EP:热性能信息

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/920856/sn74abt244a-ep-thermal-information

器件型号:SN74ABT244A-EP

您好!  

你好。 我希望你能做得好。  

我们的客户希望使用 SN74ABT244AMDBREP、但是他们希望知道 该器件的 μ RθJC 和 μ RθJB、因为数据表中未提供该器件。  

希望您能帮助我们提供这些信息。  

谢谢、确保安全。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    以下是我为该器件找到的热规格:
    全部以 °C 为单位

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    95.5.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    57.2.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    50.7.
    结果- psi JT (标准数据表值)
    18.9.
    结果- psi JB (标准数据表值)
    50.2.
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)
    不适用

    最棒的
    徐伟业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    感谢您的支持。  


    此致、

    Cedrick