This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT688:ESD 额定值和标准

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/920897/cd74hct688-esd-rating-and-standard

器件型号:CD74HCT688

大家好、


你好。


CD74HCT688M ESD 标准和等级是什么?

提前感谢您的帮助。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    我们可以帮助您获取此信息。 您是否希望获得 HBM 和 CDM 等级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    感谢您对此进行深入研究。 是的、我们的客户需要 HBM 和 CDM ESD 额定值。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    因此、我们可能不得不收集这些数据、因为这些数据较旧、来自 Harris。 此过程可能需要一些时间、因此让我们将其脱机。 您能给我发送一封包含此请求的电子邮件吗、我们可以在那里处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    我今天已向您发送了一封电子邮件。 谢谢你。

    此致、
    卡洛