This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:Cext 至 GND

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919083/sn74lvc1g123-cext-to-gnd

器件型号:SN74LVC1G123

您好!

是否不建议连接 Cext 和 GND?
我们认识到、数据表中没有具体说明。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册 《使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计》 中提供了以下常见问题解答:

    5.6我能否将 Cext 引脚接地?

    最好遵循数据表中的建议。 如果单稳态多谐振荡器建议不要将 Cext 接地、则不要将其接地。

    在某些单稳态多谐振荡器中、Cext 引脚在内部接地、但在某些情况下不接地。 如果数据表不清楚且需要相关信息、请使用欧姆计检查两个引脚之间的电阻。 Ω 电阻读数小于1k Ω、则将两者接地是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    查看 SN74LVC1G123数据表、没有关于建议的 Cext 和 GND 连接的明确声明。
    您能为该器件提供 Cext 和 GND 连接方面的建议吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上面引用的第二段("数据表不清楚")。

    (我没有此器件可供测试、但我想知道编写数据表和本应用手册的人员为何难以进行测试。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我可以在数据表中看到您的困惑所在。  有两个图显示了 SN74LVC1G123的 Cext 引脚的正确连接:

    在时序部分、此图显示了我们如何连接 Cext 引脚以测试器件的时序性能。 这是连接器件的正确方法之一。

    在应用部分中、此图显示 Cext 引脚未接地。 这是连接器件的另一种正确方法。

    由于 Cext 引脚在内部接地、两种方法的工作方式相同。