This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125DSFR 关于封装尺寸

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168047/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125dsfr-about-package-size

器件型号:SN74LVC1G125

您好、支持团队

SN74LVC1G125DSFR (SON6)为1mm x 1mm、但数据表显示 SON (6) 1.45mm x 1mm 是正确的?

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件提供七种不同的封装。 SON (DRY)具有1mm×1.45mm;SON (DSF)、1mm×1mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    我们看到了有关封装轮廓显示(X2SON)但封装类型显示(SON)的数据表?  它意味着相同的类型?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRY 称为 SON 或 USON。
    DSF 称为 SON 或 X2SON。
    DPW 称为 X2SON。

    为了避免混淆、最好使用三个字母的代码。