This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC74A:LVC 逻辑-最大 Vcc 电源电压

Guru**** 1091470 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC74A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/766514/sn74lvc74a-lvc-logic--max-vcc-supply-voltage

器件型号:SN74LVC74A

您好!

在我们的设计中、我们意外地从 +5V 为 SN74LVC74A D-FLIP 触发器供电。 根据数据表、建议的 Vcc 范围为1.65至3.6V、绝对最大值为6.5V。 其输入可耐受5V 电压。

尽管与数据表规格有所偏差、但到目前为止、组件性能良好。

问:从5V 电压为其供电是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aswin:
    通过5V 电源供电不会损坏器件。

    我们无法保证性能、因为器件的额定电压不是5V、但是如果在您的应用中工作、我看不到任何损坏。