This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:数据表修订版本 L 中的 TA 是什么?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1166707/sn74lvc2t45-what-was-ta-in-datasheet-revision-l

器件型号:SN74LVC2T45

大家好、

我的一位客户将 SN74LVC2T45用于其当前产品。
此外、他们最近还收到了器件的 PCN、并且知道器件数据表已更新。
然后、他们找到了更新后的数据表(文档编号 SCES516M)表示"从修订版本 L (2022年10月)更改为修订版本 M (2022年10月)  
•将 TA 自然通风工作温度重新改为85°C"作为修订历史记录。

此时、他们有以下问题。 请给我回复。

问题1. 修订版本 L 中的 TA 是什么?
问题2. 您是否有修订版 L 数据表?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    由于打印错误、工作温度从125C 更改为85C。  

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    非常感谢您的回复。
    很抱歉、我的回复迟到了。
    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。