This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G79:SN74LVC1G79DBVTE4

Guru**** 1194850 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G79
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792988/sn74lvc1g79-sn74lvc1g79dbvte4

器件型号:SN74LVC1G79

请告知我们器 件型号 SN74LVC1G79DBVTE4是否激活/停产/无效。

如果为活动状态、请向我们提供 YTEOL (年至寿命结束信息)。

如果已停产、请向我们提供支持文档、例如、EOL 通知、PCN 以及替换器件型号信息。

如果不是 RoHS、请向我们提供 RoHS 更换部件信息。

请您优先考虑此问题、并尽早向我们提供详细信息

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sibby、欢迎参加论坛!

    我在我们的记录中根本找不到器件型号 SN74LVC1G79DBVTE4。

    如果您需要 SN74LVC1G79DBV 采用"卷带"(T 代码、每卷250个)且符合 RoHS 标准、则可订购器件型号有两个选项。 这些列在数据表的封装选项附录中、该附录位于数据表规格的主体之后、以及任何机械制图之前。

    我们没有计划使 DBV 封装中的 SN74LVC1G79停产。  有关 EOL 的官方声明可在此处获取:  

      

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"我的问题已解决"按钮。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。