https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1167214/sn74aup1g08-input-level-issue
器件型号:SN74AUP1G08各位专家、您好!
我的客户希望在 SN74AUP1G08输入电压电平中再次检查以下问题。 我们应用3.3V 作为 VCC、并将两个输入升高到高电平。 VIH 最小值的电平为2V、但当一个输入仅达到1.59V 时、输出看起来像高电平。 我是否可以帮助您检查问题的根本原因? 这种情况发生在每个客户的电路板上、客户的电路板只有一个电路、就像我发送给您的电子邮件。 非常感谢!!
CH1 = Vina、Ch2 = Vout、Ch3=Vcc、Ch4 = Vinb
此致、
Ann Lien