This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:3.3V 电源和500uA 负载时的 VOH 和 VOL

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/840262/sn74aup1g32-voh-and-vol-with-3-3v-supply-and-500ua-load

器件型号:SN74AUP1G32

是否使用3.3V 电源和500uA 输出电流测量 VOH 和 VOL? DS 中指定的电源电压最高仅为3V。 如果此信息不存在、可以使用什么估算值?

Rgds、

Juha