请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN74HC21-Q1您好 BU 团队
您是否会帮助推广哪种器件可以满足以下要求?
1、4通道输入正与门
2.汽车目录
电源可支持1.8V 和3.3V
4.温度范围:-40~125 C
我找到 了 SN74HC21-Q1、但最小输入电压为2V。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 BU 团队
您是否会帮助推广哪种器件可以满足以下要求?
1、4通道输入正与门
2.汽车目录
电源可支持1.8V 和3.3V
4.温度范围:-40~125 C
我找到 了 SN74HC21-Q1、但最小输入电压为2V。
谢谢
尊敬的 Ted:
我已将这些参数插入我们的参数搜索、请参阅下面的链接以获取结果。 我们正在不断改进参数搜索、因此请尽可能使用它、这样可以节省您的时间。