This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54F74:需要 IBIS 模型

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74F74, SN54F74
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/785568/sn54f74-need-ibis-model

器件型号:SN54F74
主题中讨论的其他器件:SN74F74

您好!

TI 能否为采用 CDIP14封装的 SN54F74提供 IBIS 模型? 如果没有、我确实找到了用于 SN74F74的 IBIS 模型。  为了模拟 CDIP14封装中的 SN54F74、SN74F74的 N 封装模型是否具有相同的特性(即驱动强度、上升/下降时间、引脚电容等)? 如果不是、您能否推荐或提供一个可以作为好模型替代的模型?

54和74个前缀器件之间有何区别?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    SN74F74模型将代表 SN54版本。

    SN74系列为商用目录、SN54版本为军用版本。

    我们过去修改了塑料封装的现有模型、并在 IBIS 模型中对封装使用更新的提取寄生效应。  但是、我们的建模团队已经对此进行了评估、不再在新模型中使用 RLC 的实际提取值。  这是由于他们在使用这种方法时的分析和过分悲观。  所有新的 IBIS 模型都是如此、而不仅仅是军用陶瓷模型也是如此。

    您可以使用 SN74F74模型进行仿真。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade。 感谢您的快速响应和回答!
    再次感谢!
    Scott